结果:找到"语音芯片 语音识别芯片方案 声控ic",相关内容1000条
- NRK3301智能空调语音识别芯片方案
- 随着人们生活水平的提高、生活节奏的加快,人们对智能产品的需求与日俱增,越来越多的高科技产品每年以递增的速度呈现,并在国际舞台上大放异彩。科技最大的魅力,是能够让生活中的一切需求变得越来越简单、越来越便捷、越来越智能。其中智能语音空调成为了智能家居生活的一个新入口,开启了更具科技感、未来感的家居未来。NRK3301语音识别芯片在空调上的应用方案NRK3301语音识别芯片是广州九芯电子研发的一款功能强大的离线语音芯片,智能语音空调离线语音控制更灵敏,能够实现5米远距离识别,同时还具备95%的高识别率、高唤醒率和快速响应反馈机制,能够在噪音环境下分辨识别指令。它解决了用户不愿走过去、寻找遥控器和繁...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音识别芯片方案 声控ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-06-22 17:36:00
- 空气炸锅语音识别芯片NRK3301声控ic选型
- 空气炸锅利用高速空气循环的原理,将空气变成“油”,快速加热和脆化食物,由于使用的是热空气,不使用或少量使用油脂就可以煎炸食材,口感和外观与油炸效果相似。加上它的安全便携和易用性等原因,备受人们的追捧!传统的空气炸锅大多数以触摸按键的方式来控制,若加入广州九芯电子的NRK3301语音识别芯片,即可免联网实现声控的功能,在功能上更是实现了便捷性的操作。NRK3301离线语音芯片,具有低成本、高可靠性、识别率高,误判率低、工业级性能、简单易用,5米远场可靠识别等优势。能过滤掉稳态噪声、对动态噪声也有很好的抑制作用,噪音下也可准确识别,识别率高达92%;拥有100条可定制词条,支持中/英文识别语言,...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音识别芯片 声控ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-05-11 16:53:00
- 加入语音识别芯片,让家电产品变智能!
- 科学技术改变生活,高科技的语音控制技术让人们享受更方便的家居生活,现在许多家电产品都采用了识别率更高、响应速度更快的无线语音控制技术,离线也能识别指令并作出反应。国产语音控制技术不断升级,模板体积越来越小,九芯电子是一家专注于语音芯片科技领域、集成电路方向、人机交互技术方面的研究及控制等软硬件设计的国家高新技术企业,近年来推出了颇受好评的NRK330X系列语音识别芯片(NRK3301、NRK3302)。NRK3301语音模块还能支持100条离线语音指令,并支持真人音频播报,而在噪声背景噪声50db的情况下,离线语音识别率也超过93%,且响应时间较短,响应时间为100-700ms,用户体验非常...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音识别芯片 语音ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-02-28 18:14:00
- 语音芯片、语音合成芯片、语音识别芯片的区别!
- 在当前科技发达的时代,集成电路是推动科技发展的一个不可或缺的重要部件。语音芯片,从窄义来说是指语音播放芯片;而从广义来讲,根据集成电路类型来分,凡是与声音有关系的集成电路被统称为语音芯片,语音芯片包括语音播放芯片、语音合成芯片(TTS)、语音识别芯片、录音芯片、MP3芯片、蓝牙芯片等。语音播放芯片是指将语音信号通过采样转化为数字,存储在IC的ROM中,再通过电路将ROM中的数字还原成语音信号。从使用方法来看,语音芯片的主要使用方式是先对其进行录音,录音完成后再来对其使用。语音播放ic主要是声音播放语音提示功能,随着科技发展的进步,市场上语音提示的产品也与日俱增,从小时候接触的语音玩具开始,游...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 语音识别芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-12-30 16:18:00
- 语音识别芯片在香薰机上的应用!
- 冬季供暖后室内空气通常会变得干燥,在这个环境下,部分人可能会出现嘴唇干裂、咽干声嘶,口苦干咳,肌肤干燥,鼻出血等“暖气燥”症状,香薰机利用多种方式将水和纯植物精油雾化,使居室保持较高的湿度,并产生一定数量的天然负氧离子,净化空气,同时达到芳疗的效果。随着人们生活水平日益提高,人们对家庭生活中的舒适度要求也越来越高。随之而来的各种各样的智能产品方便了人类生活。香薰是一种时尚、一种文化、是追求高品味生活人群的一种精神寄托方式。香薰机是一款使空气充满香味的器具,而目前市场上多数的香薰机的功能性都比较单一,使用起来有时候也不方便。传统的香薰机只具有手动调节功能,一般不具备人工交互功能,无法满足消费者...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音识别芯片 语音ic 语音方案 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-12-29 16:50:00
- 电热水器语音识别芯片应用方案!
- 随着人们生活水平日益提高,人们对家庭生活中的舒适度要求也越来越高。随之而来的各种各样的电器产品方便了人类生活。电热水器就是非常普遍的家用电器,而目前市场上多数的电热水器的功能性都比较单一,使用起来有时候也不方便,传统的电热水器只具有手动调节功能,一般不具备人工智能交互功能,无法满足消费者对智能家居产品的强烈需求。因此很多热水器厂商为了满足市场需求,研发并生产出可以人工智能交互的电热水器。电热水器可以实现人工智能交互是因为置入了语音识别芯片(语音模块),语音识别芯片也叫语音识别IC,与传统的语音芯片相比,语音识别芯片最大的特点就是能够语音识别,它能让机器听懂人类的语音,并且可以根据命令执行各种...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音识别芯片 语音芯片 语音ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-12-28 16:01:00
- 语音芯片在家电行业上的应用!
- 近几年来,随着现代科技的飞速发展,以吸尘器、电烤箱、加湿器为主的各类小家电进入快速成长期。同时,中国作为新兴市场不断吸引生产企业推出符合中国消费者习惯的智能小家电。智能小家电也逐渐作为品质生活的一部分,已然成为人们生活中不可缺少的产品,以智能、实用、方便等特点赢得了千万用户的青睐。传统家电企业也逐渐向制造智能化家电转变。传统的大部分家电都会配备说明书,刚收到产品时我们都会先看说明书,但是很多功能不常用到,后面想用却忘记了,要去找说明书,而说明书早已不知道已经被扔哪去了。所以除了说明书,在传统的家电上加入语音提醒或者语音控制功能,这样才能真正的便民,更加的人性化。在家电加入语音芯片已经是必然趋...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 语音识别芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-12-27 16:56:00
- 智能语音电饭煲为什么可以语音控制?
- 目前在电饭煲领域,大部分产品是传统的使用操作面板的电饭煲,因语音控制的便利性,有一部分厂商已经开始尝试设计开发语音控制的电饭煲,这些电饭煲利用语音控制可以方便的操作,并给人们的生活带来便利。智能语音控制的电饭煲,可以直接用语音操控,无需联网,无需下载APP您就可以通过语音与电饭煲进行互动。智能语音控制可操控电饭煲的启动、用时设定、预约设置等,设备不仅会按照你的语音指令做出相应的设置,随时随地响应你的烹饪需求,还能给你语音回复,让你时刻了解饭煲的工作状态。而实现这一智能语音控制的核心元件是应用了离线语音识别芯片;语音识别芯片也叫语音识别IC,与传统的语音芯片相比,语音识别芯片最大的特点就是能够...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音识别芯片 语音ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-11-19 14:46:00
- 智能语音芯片语音识别芯片语音芯片在智能家居的应用!
- 一、国内发展现状与趋势当下,国内涉及语音控制技术的企业也有不少,竞争力也比较大。为了能够在该行业脱颖而出,就需要不断加强语音控制技术,尽量排除噪音干扰,增加它的预置命令词识别,缩短其语音识别响应的时间,这样才能提高家居产品的智能化水平,让人们享受到真正智能的家居生活。科技改变生活,高科技语音控制技术让人们享受到了更便捷的家居生活,如今很多家居产品中都使用了识别率更高、回应速度更快的无线语音控制技术,离线也能识别指令并做出反应。随着国内的语音控制技术在不断升级,模板体积越来越小,如九芯电子NRK3301语音识别芯片可以支持离线语音指令100条,支持真人音频播报,在背景噪音50db的条件下也可以...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 智能语音芯片 语音识别芯片 语音芯片 语音ic 声控ic 声音ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-10-20 11:35:00
- NVD语音芯片在刷脸寄存柜上的应用方案!
- 随着人脸识别技术的不断发展,刷脸应用的场景越来越多。从刷脸支付到刷脸取钱,从刷脸开门禁再到刷脸解锁手机,从刷脸安检登机再到刷脸认证办事……刷脸时代已悄然来临,深入到国人生活的方方面面。近日,“刷脸”这项技术出现在了不少超市储物柜、游泳馆等地。顾客在储物柜上按下存物键/取物键,再将脸对准屏幕识别,相应的储物柜便打开了。整个过程无需登记租用、领取钥匙,甚至不需要保存密码纸作为储物凭证,存取物品耗时不到10秒。人脸识别屏幕上有温馨提示,会语音告知顾客操作方式如:“请正视显示屏一臂距离!”这是怎么做到的呢?寄存柜可以发出语音温馨提醒是因为里面置入了语音芯片,语音芯片,顾名思义就是可以存储控制播放语音...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 语音芯片 语音ic ic 声音ic 芯片 语音方案 发帖人:九芯智能语音芯片 发帖时间:2021-10-19 17:22:00
返回